结果:找到"400G QSFP-DD SR4",相关内容33条
  • 易飞扬400GQSFP-DDSR4,独家设计助力数据中心互连
  • 迈向超算时代,数据中心迎来了飞跃的发展。随着科技的不断演进,AI超算的崛起正引领着数字领域的创新浪潮。在这个以数据为核心的时代,数据中心的需求不仅仅是规模的扩大,更是对高速传输的迫切渴望,400G/800G的传输速率,正如一股强大的数码潮流,正在重新定义着数据中心的基础设施。本文,易飞扬为您介绍一款全新的400G产品:400GQSFP-DDSR4光模块,看看它在当今数据中心是如何运用的。现有400G网络解决方案GPU集群中的高速网络主要由高速网卡、光连接器(光模块及线缆)和高速交换机组成。目前搭载H800GPU的服务器主要采用NVIDIACX7400G网卡,市场上的交换机也有多种选择。这些选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP-DD SR4 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-02-02 14:30:00
  • 从理论到实践:硅光800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++的实际应用与优势
  • 近日,易飞扬推出800GQSFP-DDDR8/DR8+/DR8++硅光模块,这是一种高性能、可热插拔的8通道全双工收发一体模块,基于硅光技术,适用于高速数据中心和云计算网络。该模块采用QSFP-DD封装,符合QSFP-DDMSA和800G以太网标准,速率高达850Gbps,可以通过单模光纤传输大量数据,实现长距离、高带宽和高稳定性的数据传输。下面是该模块的详细技术参数、特点和优势、应用场景以及应用案例介绍。技术参数速率:850Gbps通道数:8通道封装形式:QSFP-DD激光器:1310nmCW激光器符合标准:QSFP-DDMSA和800G以太网标准传输距离:DR8500m/DR8+2km/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 800G QSFP-DD DR8 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-22 16:06:00
  • 400G光模块:点燃数据中心的未来
  • 从数据中心网络架构来看,基于现有的100G的方案,满足相同规模数据中心的无阻塞网络吞吐,需要添加更多的端口需要更多的机架空间用于服务器和交换机,且需要更多的服务器机架空间,这些解决方案不经济且导致网络架构的复杂性呈几何级提升。从100G迁移到400G是向数据中心注入更多带宽的一种更经济的方式,同时也减少了网络架构的复杂性。另一方面从网络设备本身的发展的规律来看,当接口速率增长为4倍成为400G时,在设备与收发器技术成熟的前提下,一个400G的网络设备包含收发器的成本通常只有4个100G的设备与接口成本的50%左右,从这个角度来看,应用400G具有成本的优势,这是业内促进400G商用的重要驱动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-09-11 18:02:00
  • 400ZR/OpenZR+相干可插拔光模块剖析
  • DWDM系统的光接口是根据一些同样适用于转发器和400GQSFP-DDDCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。这些是DWDM系统中光接口的主要属性:•光发射功率:以dBm(相对于1mW的分贝)定义,具有最小值、最大值和典型值。在工程网络中,我们使用最小值作为性能的最坏情况,而最大值用于评估这些信号在多路复用和放大时可能产生的信号干扰。行业标准软件可配置可变光衰减器或固定光衰减器,通常在DWDM通道复用和放大之前使用,以避免它们之间的主要差异并补偿EDFA的非线性增益曲线,这一过程称为“pre-e...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-17 13:55:00
  • 400GQSFP-DDFR4VS400GQSFP-DDFR8
  • 随着技术的不断升级演进,成本和性能将推动400G光通讯市场的发展,使得400G数据中心数量不断攀升。在400G数据中心,2km波分方案可选用两种光模块,400GQSFP-DDFR4和400GQSFP-DDFR8。它们之间有什么区别?又该如何选用?本文我们将来探讨。400GQSFP-DDFR4和400GQSFP-DDFR8有什么区别?可靠性400GQSFP-DDFR4波特率53.125GBd,400GQSFP-DDFR8波特率为26.5625GBd。随着波特率的提高,PAM4的MPI代价和CD代价都逐渐增加,面临长期可靠运行的挑战,因此需要采用更强大的FEC并解决互操作性问题。两款光模块皆采用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-09 14:20:00
  • 400G全场景光模块介绍
  • 400G时代的到来5G时代见证了新服务的出现,4KVR、物联网(IoT)和云计算对网络的带宽、并发率和实时性提出了更高的要求。实际上,网络流量的年均增长率仍保持在26%的高水平。图1-1网络流量快速增长100GE技术在2013年出现,标志着该行业的技术转折。因为100GE端口无法满足流量爆发所带来的不断增长的传输需求。如果将多个100G链路捆绑在一起,光纤资源将滞后于带宽资源的增长,并且可能会出现负载不平衡的情况。因此,需要具有更高带宽能力的高性能端口。于是随着越来越多的网络中使用具有更高速率的相干传输技术,用于远程传输的100G端口需要升级。根据LightCounting在2019年10月...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-11-21 16:08:00
  • 常见的6款40GQSFP+光模块型号介绍及应用
  • 近些年来,云计算和大数据在我国兴起一股热潮,为了提供足够的带宽,许多接入交换机已经发展到可以连接40G以太网的核心交换机。互连数据传输的快速发展,离不开40G光模块,因为它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍,从而满足数据中心、企业园区对网络的需求。40G光模块有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下40G光模块的分类以及40GQSFP+光模块介绍及应用。一、40G光模块的分类目前市场上,40G光模块比较常见的有CFP和QSFP+光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: QSFP-40G-SR4 QSFP-40G-LR4 QSFP-40G-ER4 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-24 15:36:00
  • QSFP-DD或将成为400G光模块的主流封装
  • 时间进入2019年,400G成为了光通信行业的热门话题,全球领先的几大光模块厂商都推出了各自的400G光模块。当把这些厂商的400G光模块封装罗列出来后(如下图所示),我们发现除了被收购的Finisar以外,其他厂商都采用了QSFP-DD封装——市场似乎已经认可了QSFP-DD作为400G光模块封装的首选。有个别厂商还额外推出了OSFP封装和CFP8封装的400G光模块。?主流厂商的400G光模块封装一览小提示QSFP-DD是QSFP-DDMSA小组定义的一种高速可插拔模块的封装。QSFP-DD封装的发展史为什么主流厂商都选择QSFP-DD封装呢?这是不是意味着未来的400G光模块将以QSF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 光通信 QSFP-DD 400G光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-09 18:17:00
  • 易飞扬和AT&T就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录
  • 近日,奉行设计领先的光通信模块供应商易飞扬Gigalight,与美国领先的电信运营商AT&T,就400GQSFP56-DDAOC等产品签署战略合作备忘录。双方就下一代400G数据中心应用达成战略匹配,未来5年将在400G多项光互连产品进行合作,持续领先400G数据中心的高端应用。AT&T数月前邀请易飞扬Gigalight进行400G数据中心光互连的全面交流。易飞扬在数据中心光互连领域有着具有全球影响力的品牌,基于多年的技术积累与市场理解,创新地提出400G一代与400G二代光互连架构。基于易飞扬对于数据中心光互连的技术能力和服务精神,最终赢得AT&T的兴趣与认可。本次...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G QSFP56-DD AOC,200G AOC, 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-01-16 09:55:00
  • 数据中心综合布线使用aoc有源光缆的原因分析
  • 整个数据中心领域已经开始全球化导入40G/100GAOC,相对于40GDAC铜缆,40GAOC在7米以上的数据传输环境下具备不可比拟的优势,包括体积更小,重量更轻,更容易弯曲,更容易管理,信号传输距离更长等。如下为全双工AOC组件结构:在数据中心,如果用40GSR4光模块,同样可以获取上述目标。以下是对40GAOC与SR4模块的差异性分析如下:1.插回损分析:对于同样传输距离,对于SR4光模块,不同的光纤跳线插上同一模块,将会有不同的插损和回损,这种情况基本是通病。不过只要变化量符合范围之内,测试的眼图等相关指标不会有太明显变化。而制作良好的AOC这方面是基本上是可以保持稳定的,摇摆性能也更...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 AOC有源光缆 40G光模块 QSFP+光模块 SR4光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-18 16:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: